Crear un proyecto desde un repositorio remoto

Cree un proyecto remoto desde una ubicación remota para colaborar con otros usuarios o realice una copia de seguridad de una versión del proyecto en un repositorio remoto.
La creación de un proyecto a partir de una ubicación remota crea el proyecto local y el repositorio local. También configura la URL del repositorio remoto asociado. Confirme los cambios localmente y, a continuación, extraiga e inserte los cambios para que los últimos cambios estén disponibles para usted y los demás.
  1. Para crear un proyecto desde un repositorio remoto
  2. Si hay un proyecto abierto, seleccione
    Proyecto
    y elija
    Cerrar proyecto
    .
  3. Seleccione
    Cerrar
    o, si hay cambios para guardar, seleccione
    Guardar y cerrar
    .
  4. En la página Inicio, seleccione
    Nuevo
    y, a continuación, seleccione
    Remoto
    .
  5. Especifique:
    1. URL remota.
      Introduzca la URL del repositorio remoto. Esta es la ubicación en la que se almacenan los proyectos de forma remota. Si no conoce la URL, pregunte al Administrador del sistema.
    2. Ubicación
      . Introduzca la carpeta en el equipo local donde se guardarán y se confirmarán los cambios antes de insertarlos en el repositorio remoto. La ubicación predeterminada es
      C:\Users\
      UserName
      \Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix
      . Seleccione
      Examinar archivos
      para buscar una ubicación diferente.
      CONSEJO: Si ha iniciado sesión en
      FactoryTalk Optix Studio
      , no es necesario que conozca la
      URL remota
      ni la
      Ubicación
      .
      Crear un nuevo proyecto
      mostrará de forma automática todos los proyectos remotos que se puedan abrir.
  6. Seleccione
    Abrir
    .
    Aparece
    Abriendo proyecto desde remoto
    en la barra de estado y el nuevo proyecto se abre con el mismo nombre que el repositorio remoto.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.