Insertar los cambios que realice en el repositorio remoto
Inserte los cambios que realice en un repositorio remoto para realizar copias de seguridad del proyecto en una ubicación distinta de la del equipo local y proporcionar el control de versiones para el proyecto. Los cambios que se insertan en el repositorio remoto están disponibles para otros que trabajen en el proyecto.
Cuando hay cambios que insertar, aparecerá el mensaje "Los cambios locales están disponibles para la inserción" en la barra de estado y el icono mostrará un número azul con el número de confirmaciones que se van a insertar.
Insertar en remoto
IMPORTANTE:
Al insertar cambios en el repositorio remoto, se debe sincronizar el proyecto o se le pedirá que los extraiga del repositorio remoto y resuelva los conflictos. Cuando hay cambios que extraer, aparece el mensaje "Los cambios locales y remotos están disponibles para la inserción y la extracción" en la barra de estado y muestra un número azul con el número de confirmaciones que se van a extraer.
Extraer desde remoto
- En el proyecto abierto, seleccioneInsertar en remoto
- Si no tiene una identidad de usuario deFactoryTalk Optix Studioy, por lo tanto, no está autorizado para insertar cambios en el repositorio remoto, aparece un mensaje para crear su identidad.
- (Opcional) Si está habilitado el control de versiones para un proyecto local y está insertando por primera vez cambios desde el proyecto local, puede asociar el proyecto con un repositorio remoto:
- EnConfigurar ubicación remota, enUbicación remota, escriba la URL del repositorio remoto.
- SeleccioneAceptar.
- Si los cambios no se guardan y se confirman previamente, enGuardar y confirmar, enMensaje de confirmación, introduzca una descripción de los cambios y, a continuación, seleccioneAceptar.
Los cambios se confirman en el repositorio remoto.
Entregue su opinión