Desarrollar un contador de archivos

Esta solución de C# calcula el número de archivos de la carpeta de proyecto.
Requisitos previos
  1. Para desarrollar el proyecto
  2. Cree la interfaz de la aplicación e intégrela con NetLogic.
Seleccione
En ejecución
para ejecutar el proyecto mediante el emulador de cliente para probar su proyecto. Para ejecutar el proyecto en un cliente remoto, consulte Agregar un dispositivo cliente.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.