Desarrollar un NetLogic que cuente archivos

Este C# NetLogic calcula el número de archivos en la carpeta de proyecto y devuelve el resultado en el parámetro de salida.
Requisitos previos
Establezca el editor de código externo predeterminado. Consulte Establecer el editor de código predeterminado.
  1. Para desarrollar un NetLogic que cuente los archivos
  2. En
    Vista del proyecto
    , haga clic con el botón derecho en la carpeta
    NetLogic
    y seleccione
    Nuevo
    NetLogic de tiempo de ejecución
    .
  3. Pase el cursor por encima de NetLogic, seleccione
    Edit
    y escriba
    CountFiles
    .
  4. Haga doble clic en NetLogic.
    Se abre el editor de código externo.
  5. En el editor de código, reemplace el código existente por el siguiente código:
    #region Using directives using System.IO; using FTOptix.HMIProject; using FTOptix.NetLogic; #endregionpublic class CountFiles : BaseNetLogic { [ExportMethod] public void RuntimeScript1Method(out int filesCount) { var projecfilestpath = Project.Current.ProjectDirectory; filesCount = 0; DirectoryInfo d = new DirectoryInfo(projecfilestpath); FileInfo[] Files = d.GetFiles("*.*"); foreach (FileInfo file in Files) { ++filesCount; } } }
  6. Guarde el código.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.