Cuadrícula de alarmas

Utilice el widget
Cuadrícula de alarmas
para mostrar y administrar las alarmas en tiempo de ejecución. El widget
Cuadrícula de alarmas
le permite mostrar y administrar las alarmas en tiempo de ejecución. Consulte la información de las alarmas y reconozca y confirme las alarmas.
Cada fila de la cuadrícula indica un cambio en el estado de la alarma. Reconozca y confirme una o todas las alarmas en la cuadrícula. El widget
Cuadrícula de alarmas
muestra estas columnas de información:
Columna
Descripción
Sello de hora
Fecha y hora de la última actualización del evento de alarma.
Nombre
Nombre del objeto de alarma que generó el evento de alarma.
Variable de origen
Variable que supervisa el evento.
Mensaje
Mensaje asociado al evento de alarma.
Activa
Indica si la alarma está:
Inactiva
Activa
Reconocida
Indica si la alarma está reconocida o no:
No reconocida
Reconocida
Confirmada
Indica si la alarma está confirmada o no:
Sin confirmar
Confirmada
Gravedad
Nivel de gravedad de la alarma de 1 a 1000.
El widget
Cuadrícula de registro de alarmas
muestra los eventos de alarma registrados por el registrador de eventos configurados, como la
Cuadrícula de historial de alarmas
. Utilice el widget
Cuadrícula de historial de alarmas con filtro
para filtrar los datos registrados.
Para personalizar los datos que aparecen en la
Cuadrícula de alarmas
, agregue propiedades adicionales a una alarma para crear un tipo de alarma. Consulte Crear una cuadrícula de alarmas.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.