Crear una cuadrícula de alarmas analógicas

Cree una
Cuadrícula de alarmas analógicas
para mostrar el estado de cada alarma de una fila, incluidos los valores Alto, Altoalto, Bajo o Bajobajo.
  1. Personalice los objetos incluidos en la
    Cuadrícula de alarmas analógicas
    para cambiar el aspecto de la cuadrícula y mostrar información sobre alarmas específicas.
  2. En la barra de herramientas principal, seleccione
    Bibliotecas de plantillas
    .
  3. En
    Bibliotecas de plantillas
    , seleccione
    Widgets
    .
  4. En
    Componentes
    , arrastre
    Cuadrícula de alarmas analógicas
    a una subcarpeta de la carpeta
    UI
    .
    Aparecerá
    CuadrículaDeAlarmasAnalógicas# (type)
    .
  5. En
    Bibliotecas de plantillas
    , seleccione
    Cerrar
    .
  6. (Opcional) En el editor, seleccione la cuadrícula de alarmas y los botones de la cuadrícula de alarmas para personalizar las
    Propiedades
    y los
    Eventos
    de la cuadrícula y los botones. Por ejemplo, para cambiar el aspecto de la cuadrícula:
    • Color de la fila
      . Seleccione el color de fondo de la fila o seleccione
      Agregar vínculo dinámico
      para enlazar una etiqueta con el valor del color.
    • Color del texto de la fila
      . Seleccione el color del texto de la cuadrícula de alarmas o seleccione
      Agregar vínculo dinámico
      para enlazar una etiqueta con el valor del color.
  7. (Opcional) Para visualizar información adicional de la alarma en tiempo de ejecución, seleccione
    AlarmsDataGrid
    y agregue columnas:
    1. En
      Propiedades
      , después de
      Columnas
      , seleccione
      Add
      y el tipo de columna que quiere que aparezca en el extremo derecho de la cuadrícula:
      • Columna de texto
        . Columna con texto estático.
      • Columna de texto editable
        . Columna con texto que se puede editar en tiempo de ejecución.
      • Columna de imagen
        . Columna que muestra un gráfico.
    2. En
      Propiedades
      , expanda
      Columnas
      y desplácese hasta la nueva columna
      ColumnaDeCuadrículaDeDatos#
      .
    3. En
      Texto
      de la columna, seleccione
      Agregar vínculo dinámico
      .
    4. En la ventana Vínculo dinámico, desplácese a
      Alias
      {Item}(…)
      AlarmCondition
      y, a continuación, seleccione la propiedad del evento de alarma.
      Para ver las propiedades por tipo de alarma, expanda los eventos de alarma identificados por
      .
      CONSEJO: De forma predeterminada, la
      Cuadrícula de alarmas analógicas
      muestra todas las alarmas habilitadas y activas. Para mostrar solo algunas alarmas en tiempo de ejecución, consulte Crear un filtro de alarma.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.