Configurar una biblioteca local

Configure una biblioteca local personalizada para almacenar plantillas de objetos y variables.
CONSEJO: Para usar una biblioteca local personalizada en otro equipo, copie la carpeta con el nombre de la biblioteca de
C:\Users\
UserName
\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Libraries
a la misma ubicación en otro equipo. Como alternativa, puede usar bibliotecas remotas. Consulte Configurar una biblioteca remota.
  1. En la barra de herramientas principal, seleccione
    Bibliotecas de plantillas
    .
  2. En
    Bibliotecas de plantillas
    , seleccione
    Add
    y elija
    Nueva biblioteca
    .
  3. (Opcional) Introduzca un nombre para la biblioteca.
La nueva biblioteca aparece en
Bibliotecas de plantillas
.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.