Editar un registrador de eventos
Puede editar un registrador de eventos en el panel central y en
Propiedades
.Requisitos previos
- Para editar un registrador de eventos:
- EnVista del proyecto, haga doble clic en el objeto del registrador de eventos.
- Para cambiar las variables que desee registrar, en el editor expanda las categorías para activar o desactivar las casillas de verificación de variables y después seleccioneAplicar.IMPORTANTE:Al seleccionar una variable para registrar, se establece automáticamente un vínculo dinámico enCampos de evento para registrar. El vínculo dinámico apunta al argumento de evento correspondiente seleccionado automáticamente. Si el argumento de evento no representa los datos de interés, seleccione un atributo diferente en el cuadro de diálogoVínculo dinámico.Puede combinar varios argumentos de evento mediante vínculos dinámicos o convertidores (por ejemplo, un formateador de cadenas).
- Para cambiar las propiedades del registrador de eventos, enPropiedades, establezca:
- Habilitado:
- Verdadero. El registrador registra los eventos.
- Falso. El registrador no registra los eventos.
- Configuraciones regionales. Traducciones de las cadenas localizadas almacenadas en la base de datos en función de los ID de la configuración regional (por ejemplo,en-US).
- Base de datos. La base de datos que registra los datos del registrador.
- Para agregar una configuración de eventos y registrar eventos de interés:
- EnPropiedades, junto aConfiguraciones de eventos, seleccione .
- EnConfiguraciónDeEvento, establezca el#Origen del evento.OrigenValorOrigen del eventoValorEscuchar subárbolCualquier objeto de proyecto:(sin valor)VerdaderoUn nodo/objeto y todos sus objetos secundarios:Vínculo dinámico (nodo/objeto primario)VerdaderoUn objeto de proyecto específico:Vínculo dinámico (objeto específico)Falso
- EnTipo de evento, seleccione el tipo de evento de interés.CONSEJO: Considere la posibilidad de crear un registrador de eventos dedicado para los tipos de eventos de auditoría.
- En el panel central, seleccione las variables que desee registrar y elijaAplicar.IMPORTANTE:Al seleccionar una variable para registrar, se establece automáticamente un vínculo dinámico enCampos de evento para registrar. El vínculo dinámico apunta al argumento de evento correspondiente seleccionado automáticamente. Si el argumento de evento no representa los datos de interés, seleccione un atributo diferente en el cuadro de diálogoVínculo dinámico.Puede combinar varios argumentos de evento mediante vínculos dinámicos o convertidores (por ejemplo, un formateador de cadenas).
- Para registrar solo los eventos generados por interacciones del usuario con la aplicación, establezcaSesiones no interactivas excluidascomoVerdadero.
- Para eliminar una configuración de eventos y detener el registro de eventos específicos, enPropiedades, junto aConfiguraciónDeEventon, seleccione#Eliminar
Entregue su opinión