Abrir un proyecto
Abra proyectos desde una carpeta local, una red compartida o un repositorio de origen.
- En la barra de herramientas principal, seleccioneProyectoSe abre la página Inicio.
- Seleccione el proyecto que desee abrir:
- Proyecto reciente. SeleccioneInicioo seleccioneAbriry, a continuación, seleccioneRecientepara seleccionar el proyecto que desee abrir.CONSEJO: Al abrir un proyecto reciente, puede mostrar los proyectosTodoso solo los proyectosLocaloRemotodespués delFiltro. Seleccione la flecha para alternar el orden de los proyectos en función de la última fecha y hora en que se modificaron.
- Proyecto remoto. SeleccioneAbriry, a continuación, seleccioneRemotopara seleccionar el proyecto que desea abrir o introduzca una URL para acceder a un proyecto remoto:
- URL remota. Introduzca la URL del repositorio remoto. Dirección URL en la que se almacena el proyecto de forma remota. Si no conoce la URL, pregunte al Administrador del sistema.
- Ubicación. Introduzca la carpeta en el equipo local donde se guardarán y se confirmarán los cambios antes de insertarlos en el repositorio remoto. La ubicación predeterminada es. SeleccioneC:\Users\UserName\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk OptixExaminar archivosCONSEJO: Si inicia sesión enFactoryTalk Optixy en una solución de control de versiones compatible, la página de inicio muestra de forma automática todos los posibles repositorios a los que puede acceder con su cuenta de control de versiones y todos los proyectos que puede abrir. El inicio de sesión en una solución de control de versiones yFactoryTalk®Hub™sincroniza los repositorios.
- SeleccioneAbrir. Aparece "Abriendo el proyecto desde el equipo remoto" en la barra de estado y el nuevo proyecto se abre con el mismo nombre que el repositorio remoto.
- Proyecto desde un dispositivo cliente. SeleccioneAbriry, a continuación, seleccioneCargar desde dispositivopara seleccionar el dispositivo con el que desea cargar el proyecto en el equipo de desarrollo.Para obtener más información sobre cómo descargar proyectos de origen en dispositivos cliente, consulte Agregar un dispositivo cliente.
- Si el proyecto se ha creado con una versión anterior deFactoryTalk Optix Studio, se abreActualización del proyectoy se actualiza a la última versión. SeleccioneActualizarpara actualizar y abrir el proyecto.
Se abre el nuevo proyecto. Si hay un proyecto abierto existente, el proyecto se abre en una nueva instancia de
FactoryTalk Optix Studio
.Entregue su opinión