Cifrado de secretos del proyecto
Cifre los datos confidenciales contenidos en los proyectos.
Requisitos
Para cifrar secretos de proyecto, al crear un proyecto o guardar un proyecto existente:
- Inicie sesión enFactoryTalk HubFactoryTalk Optix Studio
- Forme parte de una organización.
- SeleccioneCifrar secretos.
Alcance del cifrado
FactoryTalk Optix
:- Cifra las contraseñas de los proyectos.
- Cifra los objetos personalizados con el tipo de datos de contraseña.
- En los archivos de proyectoYAML, que representan el modelo de información del proyecto, reemplaza los nodosValuecon nodosSecretValuecuyos valores de texto están cifrados.
Proyectos cifrados
FactoryTalk Optix
administra proyectos cifrados de varias maneras:- Al abrir un proyecto cifrado cuando no se tiene acceso a la organización se borran todos los secretos del proyecto.
- Al guardar un proyecto cifrado como un proyecto sin cifrado se dejan en blanco todos los secretos.
- Al implementar un proyecto cifrado en un cliente no cifrado aparece un mensaje de advertencia. Para obtener más información, consulte Cifrado de proyecto.
- Al exportar un proyecto cifrado a un dispositivo USB o a una carpeta no se cifra el proyecto compilado.
- Al pegar un objeto de un proyecto cifrado a otro no cifrado se borran los secretos.
- Al agregar un objeto a las bibliotecas de plantillas en un proyecto cifrado se dejan en blanco los secretos.
- Pegar una contraseña como texto en el portapapeles está deshabilitado en los proyectos cifrados.
Entregue su opinión