Asignar un rol a un usuario o un grupo

Asigne roles a usuarios y grupos para crear roles de jerarquía con derechos y privilegios asignados.
  1. En la barra de herramientas principal, seleccione
    Abrir página de panel
    y, a continuación, seleccione
    Administrar usuarios y grupos
    .
  2. En la página del panel, realice una de las siguientes acciones:
    • En
      Roles
      , arrastre un grupo a un usuario en
      Usuarios
      o a un grupo en
      Grupos
      . También puede arrastrar un usuario o un grupo a un rol. Mantenga pulsada las teclas
      Mayús
      o
      Ctrl
      para seleccionar y arrastrar selecciones consecutivas o múltiples.
    • Seleccione uno o varios roles, seleccione
      Asignar
      roles a usuarios o grupos
      , seleccione los usuarios o los grupos y, a continuación, seleccione
      Aplicar
      .
  3. Seleccione
    Salir
    .
    OBSERVACIÓN:
    Group assigned aparece junto a un grupo o rol que ya está asignado a un rol. Puede agregar el rol a un usuario o un grupo desde
    Vista del proyecto
    arrastrando el rol hasta el usuario o el grupo en la
    Vista del proyecto
    .
    OBSERVACIÓN: Para asignar un rol desde un menú contextual, en
    Administrar usuarios y grupos
    , haga clic con el botón derecho en el rol, seleccione
    Asignar a usuarios o grupos
    , seleccione los usuarios que desea asignar al usuario o al grupo y, a continuación, seleccione
    Aplicar
    .
  4. Seleccione
    Salir
    .
El rol aparece asignado al usuario o grupo en la página del panel de control.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.