¿Nunca se preguntó lo que podría lograr con visibilidad en tiempo real de su planta? Con una visión clara de su operación y con datos de producción prácticos, puede enfocarse en obtener resultados, eficacias y mejoras. El software de Monitoreo de la producción de Plex en la nube lo hace posible, no necesita hardware ni software personalizado. Descubra qué más es posible con una conectividad transparente con las máquinas.
Aproveche al máximo los datos de su planta
![Reloj que muestra la hora delineada en negro](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/Clock_black-75h.88.png)
Comience rápidamente
Seguimiento rápido de la visibilidad de producción y del tiempo de amortización con esta solución de software lista para usar.
![Flecha que sube en un diagrama de datos](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/1x1-Arrow-Performance-Data_Black-1.90.png)
Optimización del rendimiento
Mejore la producción y reduzca el tiempo improductivo con visibilidad exacta y en tiempo real de las métricas operativas.
![Una persona con un casco mirando la pantalla de una computadora que muestra un gráfico](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/1x1-Person-at-Computer-with-Hard-Hat-1_Black-1.90.png)
Impulse mejoras continuas
Aproveche la inteligencia procesable para mejorar la conducta de producción y entregar valor continuo.
Capacidades clave: Alcance nuevos niveles de rendimiento
El Monitoreo de la producción de Plex puede dar rienda suelta a nuevos niveles de rendimiento en sus operaciones, desde empoderar a los operadores para que resuelvan problemas y comuniquen mejoras hasta ser capaces de aumentar la eficacia y maximizar el rendimiento.
La pizarra de producción ha sido un elemento fundamental de administración visual comprobado en las plantas por años. Sin embrago, la naturaleza manual de la pizarra es propensa al error humano y se convierte en obsoleto incluso antes de que la tinta este seca.
Con el Monitoreo de la producción de Plex, puede configurar y aprovechar de manera sencilla tableros y paneles marcadores fáciles de usar para mostrar medidas de producción en tiempo real que incluyen duración del ciclo, utilización de la capacidad y eficacia total del equipo. Aquí es dónde el monitoreo de la producción deja de ser solo un proceso y se convierte en la navaja suiza que lo lleva a sus metas.
Lleve su pizarra de producción al próximo nivel con:
- Implementación rápida con la capacidad de conectarse fácilmente a cualquier hardware
- Sistema de bucle cerrado conectado a la planta que mide la productividad y los indicadores clave de rendimiento del equipo en tiempo real
- Visualización de la producción que mejora el tiempo improductivo, el rendimiento de la eficacia total del equipo y el rendimiento de trabajo a lo largo del tiempo
- Medidas como ciclos de producción, métricas de trabajo, calidad, tiempo improductivo, desechos y estado de la máquina. Capacidades del Monitoreo de la producción de Plex
Monitoreo de la producción de Plex en acción
Desarrollo de oportunidades para impulsar mejoras
La optimización de la eficacia de la producción y la mejora continua son fundamentales para el éxito en la fabricación. Hacerlo bien implica recopilar datos precisos en tiempo real y convertirlos en acciones. El Monitoreo de la producción de Plex lo hace posible al proporcionar indicadores clave de rendimiento operativos, transparentes y en tiempo real para impulsar las mejoras continuas. Estos son los cinco pasos para comenzar a desarrollar oportunidades con el Monitoreo de la producción de Plex:
- Reúna las tropas. Identifique su equipo central. Estos campeones serán responsables de definir la visión de cómo el monitoreo de la producción se convierte en el punto de partida para la Fabricación inteligente de modo que satisfaga sus necesidades.
- Identifique sus principales puntos débiles. Comience pragmáticamente con una línea, área o proceso dentro de su negocio que causa la mayoría de los dolores de cabeza.
- Apunte a sus indicadores clave de rendimiento. ¿Qué es lo que más le importa? ¿Es mejorar los ciclos de producción, disminuir el tiempo improductivo o los desechos, o mejorar la calidad? Determine que utilizará para definir el éxito y esté abierto a nuevas mediciones.
- Comience el monitoreo. Conecte con sus máquinas y equipos existentes para cerrar el lazo en su ciclo de producción. Una vez que esté conectado y obtenga visibilidad en tiempo real, habrá liberado su potencial.
- Realice un seguimiento. Luego de obtener los resultados iniciales, el trabajo no está terminado. Utilice esas métricas a su favor para la eficacia continua y las mejoras continuas.
¿Qué problemas resuelve el Monitoreo de la producción de Plex?
Sus recursos son limitados. Su tiempo se vuelve más valioso a cada segundo. Pero si usted es como muchos fabricantes, sigue luchando contra los siguientes desafíos. Si lograr un mayor rendimiento y una reducción en los costos es su objetivo final, entonces el Monitoreo de la producción de Plex puede ayudarle.
- No puede identificar la causa de los problemas. No siempre es obvio dónde ni por qué ocurren los cuellos de botella. Muchos fabricantes siguen luchando para rastrear y analizar datos, pero eso es lo único que se necesita para lograr mejoras continuas.
- Los esfuerzos manuales consumen sus recursos. Los procesos repetitivos de entrada de datos son tediosos, costosos y demandan mucho tiempo. Sin mencionar el hecho de que causan errores y hacen que desvíe el foco de las tareas más importantes.
- La visibilidad, como mínimo, es poco clara. Quiere destacar por superar sus expectativas y objetivos. Pero no es fácil lograrlo sin una visión del contexto y en tiempo real de cómo está funcionando la producción.
The Plex Smart Manufacturing Platform
Con los sistemas Plex, estamos acelerando la transformación de las operaciones industriales con capacidades avanzadas en el MES, la cadena de suministro y la calidad con aplicaciones basadas en la nube para impulsar la eficacia operativa.
The Plex Smart Manufacturing Platform™ se creó en la planta y está concebida específicamente para una fabricación inteligente, tanto ahora como en el futuro. Con un único sistema digital de registro y compromiso, Plex permite a los fabricantes alcanzar nuevos niveles de visibilidad, calidad y control en toda su operación.