Ítem | Requerimiento | Versión |
---|---|---|
1 | Librerías PlantPax de Vapor | 4.x – 5.x |
2 | FactoryTalk View SE/ME | 11.00 o superior |
3 | Studio 5000 | 21 o superior |
¿Para qué es esto?
El objetivo de crear una biblioteca estándar para calcular la eficiencia de una caldera es recopilar los conocimientos, experiencias y las aplicaciones de Rockwell Software para brindar una herramienta que permita calcular la eficiencia de una caldera con un sistema de control Allen Bradley en tiempo real, sin necesidad de cálculos o esfuerzos de ingeniería adicionales.
Esta biblioteca que funciona con una instrucción Add-on y un objeto global en FactoryTalkView SE permite que la programación sea flexible y facilita la integración de requisitos personalizados y la ampliación a medida que se realicen futuros desarrollos tecnológicos o modificaciones a la caldera..
¿Es útil para mí?
En la actualidad no existe ninguna forma de calcular la eficiencia de las calderas de manera estandarizada.
La estandarización de la biblioteca de eficiencia de calderas permite su uso en múltiples industrias (alimentación y bebidas, química, ciencias de la vida, cuidado personal y del hogar) de todo el mundo. Este estándar también podrá ayudar a reducir los costes de la organización al reducir la mano de obra de los ingenieros para crear funcionalidades básicas.
Tener la eficiencia de una caldera en tiempo real permite tomar acciones sobre la operación y el mantenimiento de ésta, impactando en la eficiencia operacional y en los costos de producción asociados al consumo de la caldera.
¿Cómo puedo hacer que funcione?
Esta versión de la librería trabaja para calderas con sistema de control Allen Bradley en controladores de la serie ControlLogix o CompactLogix usando interfaz Hombre Máquina con Software FactoryTalk View SE.
El usuario importa la rutina ya sea en lenguaje Ladder o Function Block e introducirá las entradas del sistema de Calderas basadas en la instrumentación estándar típicamente utilizada en Calderas.
Esta primera versión le permite tener eficiencia en tiempo real en un sistema de control Rockwell Automation. Sólo importe y configure la instrucción Addon al controlador y el objeto global en la aplicación FTview SE existente, relaciones las variables y listo.
Requerimientos de sistema para la aplicación:
Las variables del proceso deberán poder configurarse, incluyendo la señal de entrada, la escala y las unidades.
Ítem | Instrumentación |
---|---|
Temperatura (Vapor y Agua) | Tipo:
|
Flujo (Vapor, agua, combustible) | Tipo:
|
Presión (Vapor y agua) | Tipo:
|
Conocimientos requeridos
Conocimientos básicos de programación y configuración en el software Studio 5000 Logix Designer® y FactoryTalk® View Site Edition Studio.
Descargas
Tenga en cuenta: deberá aceptar los Términos y Condiciones para cada descarga.
¿Necesita ayuda?
Si necesita ayuda con alguna aplicación o tiene comentarios acerca del Innovation Center, por favor contáctenos.
Guía de instalación
Paso 1
Importar archivo L5X para la rutina de eficiencia de Caldera según el lenguaje de programación a utilizar:
- Rutina Bloque Funcional Eficiencia Caldera.L5X para lenguaje de programación “Function Block Diagram”.
- Rutina Escalera Eficiencia Caldera.L5X para lenguaje de programación “Ladder Diagram”.
Al importar la rutina se crearán automáticamente las instrucciones Add-on.
Paso 2