Intégrer l’interface avec le NetLogic

Créez des liens dynamiques entre les éléments et les méthodes de l'interface définis dans le script.
Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
  1. Configurer le CreateButton :
    1. Dans
      Vue de projet
      , sélectionnez
      CreateButton
      .
    2. Dans
      Événements
      , en regard de
      MouseClickEvent
      , sélectionnez
      Add
      et sélectionnez
      Chargeurs de panneau
      {ChargeurDePanneau1}
      ChargeurDePanneau1
      ChangePanel
      .
    3. Créez un lien dynamique entre
      NewPanel
      et
      ProjectName
      Interface utilisateur
      CreateUserWidget (type)
      .
  2. Configurer le RemoveButton :
    1. Dans
      Vue de projet
      , sélectionnez
      RemoveButton
      .
    2. Dans
      Événements
      , en regard de
      MouseClickEvent
      , sélectionnez
      Add
      et sélectionnez
      ProjectName
      NetLogic
      UserManagementScript
      RemoveUser
      .
    3. Créez un lien dynamique entre
      nom
      et
      ProjectName
      Interface utilisateur
      EditUserWidget (type)
      ZoneDeListe1
      ValeurSélectionnée
      .
  3. Configurer le NameLabel :
    1. Dans
      Vue de projet
      , sélectionnez
      NameLabel
      .
    2. Créez un lien dynamique entre
      Texte
      et
      ProjectName
      Interface utilisateur
      EditUserWidget (type)
      ZoneDeListe1
      Élément sélectionné
      .
  4. Configurez le PasswordBox :
    1. Dans
      Vue de projet
      , sélectionnez
      PasswordBox
      .
    2. Créez un lien dynamique entre
      Texte
      et
      Alias
      {Alias1}
      Utilisateur
      Mot de passe
      .
  5. Configurez le LocaleCombo :
    1. Dans
      Vue de projet
      , sélectionnez
      LocaleCombo
      .
    2. Créez un lien dynamique entre
      Modèle
      et
      ProjectName
      Modèle
      LocaleIds
      .
    3. Créez un lien dynamique entre
      Valeur sélectionnée
      et
      Alias
      {Alias1}
      Utilisateur
      LocaleIds
      .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.