Développer une interface de gestion des utilisateurs
Développez à partir de zéro une solution de gestion des utilisateurs multilingue.
CONSEIL:
Au lieu de créer une interface de gestion des utilisateurs à partir de zéro, vous pouvez utiliser les widgets prédéfinis. Pour plus d’informations, dans la barre d’outils, sélectionnez et recherchez
Bibliothèques de modèles
User Editor
L’interface de gestion des utilisateurs vous permet d'effectuer les actions suivantes :
- Créer des comptes utilisateurs
- Retirer des comptes utilisateurs
- Modifier le mot de passe et l’emplacement des comptes utilisateurs
CONSEIL:
Vous pouvez télécharger un exemple de projet depuis :
UserManagementInterface.zipConditions préalables
- Pour développer le projet
- Enregistrez le projet.
Sélectionnez pour exécuter le projet à l’aide de l’émulateur client et tester votre projet. Pour exécuter le projet sur un client distant, consultez la rubrique Ajouter un dispositif client.
Exécuter
Fournir une réponse