- Démarrer
- Utilisation du logiciel
- Contrôle de version
- Objets graphiques et de disposition
- Sessions et paramètres régionaux
- Développement de solutions
- Développement de projets avec C#
- NetLogic
- Méthodes et événements dans C#
- Référence des API C#
- Exemples d’applications
- Tutoriel sur l’interface utilisateur
- Tutoriel sur l’enregistreur
- Tutoriel sur les alarmes
- Tutoriel sur OPC UA
- Tutoriel sur les traductions
- Tutoriel sur NetLogic
- Références d’objet et de variable
Créer un commutateur pour activer des contraintes
Créez un commutateur qui bascule entre les contraintes de valeurs de variables.
- Créer une étiquette :
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surMainWindow (type)et sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur l’étiquette, sélectionnezet saisissezToggleConstraintLabel.
- DansPropriétés, définissezTextesurEnable constraint.
- Créer le commutateur :
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surMainWindow (type)et sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur le commutateur, sélectionnezet saisissezToggleConstraintSwitch.
- Dans le voletPropriétés, créez un lien dynamique entreActifet .Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
Fournir une réponse