Développer une jauge linéaire limitée
Développez une interface qui vous permet de modifier la valeur actuelle d’une variable ainsi que ses valeurs maximale et minimale.
NOTE:
Télécharger un exemple de projet :
ConstrainedLinearGauge.zipConditions préalables
- Pour développer le projet
- Réorganisez les éléments de l’interface.
- Enregistrez le projet.
Sélectionnez pour exécuter le projet à l’aide de l’émulateur client et tester votre projet. Pour exécuter le projet sur un client distant, consultez la rubrique Ajouter un dispositif client.
Exécuter
Fournir une réponse