Créer une zone de liste
Créez une zone de liste qui vous permet de basculer entre les objets Moteur et Four.
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surMainWindow (type)et sélectionnez .
- DansPropriétés, créez un lien dynamique entreModèleet .Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
- DéveloppezModèleet créez un lien dynamique entreItemKindet .Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
Fournir une réponse