Développer l’interface utilisateur générée automatiquement
Développez une interface utilisateur automatiquement remplie d’éléments graphiques en fonction des propriétés des objets dans le dossier Modèle.
NOTE:
Télécharger un exemple de projet :
UIGeneratedFromModel.zipConditions préalables
- Téléchargez, décompressez et copiez les images dans le dossier.ProjectName/ProjectFiles
- Pour développer le projet
- Réorganisez les éléments de l’interface.
- Enregistrez le projet.
Sélectionnez pour exécuter le projet à l’aide de l’émulateur client et tester votre projet. Pour exécuter le projet sur un client distant, consultez la rubrique Ajouter un dispositif client.
Exécuter
Fournir une réponse