Créer une disposition verticale

Il est nécessaire de définir une disposition verticale afin de distribuer automatiquement les éléments graphiques générés de manière attendue.
  1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
    MainWindow (type)
    et sélectionnez
    Nouveau
    Conteneurs
    Disposition verticale
    .
  2. Dans
    Propriétés
    , définissez
    Alignement horizontal
    sur
    Droite
    .
  3. Définissez
    Alignement vertical
    sur
    Étirer
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.