ResourceURI.FromApplicationRelativePath(path)
Renvoie un objet C# du type
ResourceURI
, dont l'URIType
ApplicationRelative
contient un chemin de fichier relatif au dossier ApplicationFiles
.static ResourceUri FromApplicationRelativePath(stringpath);
Arguments
- path(string)
- Chemin relatif vers un fichier par rapport au dossierApplicationFiles.
Renvoie
- ResourceURI
- Un objet C# contenant le chemin d'accès indiqué dans l’argument.
Exemple
L’exemple suivant présente une API qui renvoie un objet C#
applicationRelativeResourceURI
de type ResourceURI
qui contient le chemin relatif Text1.txt
. L'objet est utilisé comme argument de l'API .NET WriteAllText API
afin de créer un fichier texte Text1.txt
dans le dossier ApplicationFiles
.var applicationRelativeResourceUri = ResourceUri.FromApplicationRelativePath("Text1.txt"); Log.Info(applicationRelativeResourceUri.ApplicationRelativePath); File.WriteAllText(applicationRelativeResourceUri.Uri, "Hello world!");
Fournir une réponse