Installation et mises à jour
Vous pouvez installer
FactoryTalk Optix Studio
ou y accéder depuis le navigateur Web pris en charge via FactoryTalk Hub
.FactoryTalk Optix Runtime
Logiciel d’exécution qui est déployé dans les systèmes clients
Application FactoryTalk Optix
. Le logiciel requis pour les systèmes client varie en fonction du système d’exploitation. Sur les systèmes clients Rockwell Automation, Inc.
, les logiciels requis sont préinstallés.Service de mise à jour de l’Application FactoryTalk Optix
Si nécessaire,
FactoryTalk Optix Studio
met automatiquement à jour le Service de mise à jour de l’Application FactoryTalk Optix
lors du déploiement de Application FactoryTalk Optix
sur le système client. Une fois la mise à jour terminée, le déploiement de l’application se poursuit.
IMPORTANT:
Sur les systèmes clients
Microsoft®
Windows®
, vous devez mettre à niveau manuellement le Service de mise à jour de l’Application FactoryTalk Optix
en mettant à jour l’installation des outils FactoryTalk Optix Runtime
. Consultez la rubrique Installer FactoryTalk Optix Runtime.Fournir une réponse