Activer une licence FactoryTalk Optix Studio
Activez
Licence FactoryTalk Optix Studio Pro
ou Licence FactoryTalk Optix Studio Standard
.
CONSEIL:
La licence de
FactoryTalk Optix Studio
est liée à un compte utilisateur FactoryTalk Optix Studio
spécifique. Les utilisateurs possédant une licence valide peuvent se connecter à différentes instances de FactoryTalk Optix Studio
sans avoir à transférer leur licence.- OuvrezFactoryTalk Optix Studio.
- Dans la barre de titre deFactoryTalk Optix Studio, sélectionnezSe connecter.
- Saisissez vos informations d’identificationFactoryTalk Hub.
- (Facultatif) SélectionnezRester connecté.
- SélectionnezSe connecter.
Fournir une réponse