Ajouter une instance d'un objet graphique

Ajoutez un élément graphique à l'éditeur d'interface utilisateur pour créer une instance de celui-ci et afficher l'objet ou l'élément dans l'
Application FactoryTalk Optix
lors de l'exécution.
  1. Dans
    Vue de projet
    , double-cliquez sur la fenêtre à laquelle vous souhaitez ajouter l'objet graphique.
    La fenêtre s’ouvre dans l’éditeur.
  2. Dans
    Vue de type
    , sélectionnez les dossiers souhaités pour accéder à l'élément graphique, puis faites glisser l'objet graphique vers la fenêtre.
Une instance de l'objet graphique est ajoutée à la fenêtre et à
Vue de projet
. Si vous ajoutez d'autres instances du même objet graphique dans la même fenêtre, le nom de l'objet est ajouté avec un numéro d'incrément dans
Vue de projet
et la propriété
Nom
.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.