Énumérer des éléments dans les objets de contrôles de données

Répertoriez les éléments dans les objets de contrôles de données, tels que les grilles de données, en créant un lien dynamique entre la propriété Modèle et le nœud cible.
CONSEIL: Pour plus d’informations sur les objets de contrôles de données disponibles, consultez la rubrique Objets de contrôles de données.
  1. Dans
    Vue de projet
    , sélectionnez un objet Contrôles de données.
    Par exemple, sélectionnez un objet Grille de données.
  2. Dans
    Propriétés
    , créez un lien dynamique entre
    Modèle
    et un nœud qui contient les éléments que vous souhaitez énumérer.
    Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
    Par exemple, créez un lien dynamique entre
    Modèle
    et un dossier qui contient les objets que vous souhaitez énumérer.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.