Transférer une bibliothèque
Transférez une bibliothèque distante vers un référentiel Git distant pourrendre les modifications disponibles pour les autres utilisateurs de la bibliothèque distante.
AVERTISSEMENT:
Si vous utilisez
FactoryTalk Optix Studio
bêta ou une version personnalisée de FactoryTalk Optix Studio
, le transfert des mises à jour de la bibliothèque vers le référentiel distant empêche d’autres utilisateurs d’extraire celle-ci s’ils n’utilisent pas le même canal de version FactoryTalk Optix Studio
. Vous ne savez pas ce que signifie le canal ? Est-ce le point à partir duquel la build est installée ?Conditions préalables
- Pour transférer une bibliothèque
- Dans la barre d’outils principale, sélectionnezBibliothèques de modèles
- SélectionnezTransférer.
- Si vous y êtes invité, saisissez l’URL du référentiel distant et les informations d’identification de l’utilisateur.CONSEIL: Vous pouvez gérer l’URL du référentiel distant et les informations d’identification de l’utilisateur dans lesOptions FactoryTalk Optix Studio. Pour plus d’informations, consultez Configurer le contrôle de version.
Fournir une réponse