Afficher les modifications apportées à un projet
Affichez les modifications validées du projet ouvert en affichant l’historique du projet.
Dans représente une modification validée dans le référentiel local et représente une modification transférée vers le référentiel distant. Si vous n’utilisez pas le contrôle de version sur votre ordinateur, Configurer le contrôle de version pour afficher l’historique du projet dans
Historique des versions
, Historique local
Historique distant
FactoryTalk Optix Studio
.- Dans la barre d’outils principale du projet ouvert, sélectionnezVoir l’historique
- DansHistorique des versions, sélectionnez pour sélectionner une validation. Les modifications de la validation apparaissent en surbrillance. Si le projet est nouveau, tout le contenu du projet est mis en surbrillance.
- Développez un objet en surbrillance pour afficher ses modifications.CONSEIL: Les valeurs qui changent dans un objet sont barrées et une flèche pointe vers la nouvelle valeur.
Fournir une réponse