Grilles de journal des alarmes

Enregistrer les alarmes dans deux types de grilles.
  • Grille de journal des alarmes
    . Affiche un journal des événements d’alarme enregistrés dans une base de données par un enregistreur d’événements tel que l’enregistreur d’événements d’alarmes. La grille de journal des alarmes affiche les informations et l’état des alarmes dans un tableau. Chaque ligne du tableau correspond à un changement d’état des alarmes.
  • Grille de journal des alarmes avec filtre
    . Affiche les données enregistrées de la même manière que la grille de journal des alarmes, mais vous permet de filtrer temporairement les alarmes.
Un exemple de grille d’alarmes peut afficher les colonnes d’informations suivantes :
Les colonnes par défaut d’une grille d’alarmes comprennent :
Colonne
Description
Horodatage
Date et heure de la dernière mise à jour de l’événement d’alarme
Nom
Nom de l’objet d’alarme qui a généré l’événement d’alarme
Variable source
Variable surveillée
Message
Message associé à l’événement d’alarme
Actif
= alarme inactive
= alarme active
Acquitté
 : alarme non acquittée
 : alarme acquittée
Confirmé
 : cause de l’alarme non traitée
 : cause de l’alarme traitée
Gravité
Niveau de gravité de l’alarme, de 1 à 1 000
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.