Afficher les événements du journal des alarmes dans le fuseau horaire UTC

Afficher les événements du journal des alarmes dans le fuseau horaire UTC

Lors de l'exécution, l'objet
Grille de données
du widget
Grille d'historique des alarmes
affiche la date et l'heure dans la colonne
Horodatage
. L'heure s'affiche dans le fuseau horaire local du dispositif à l'aide de la propriété
LocalTime
des événements. Affichez les événements du journal des alarmes dans le fuseau horaire standard UTC en configurant leur propriété
Heure
.
  1. Dans la barre d’outils principale, sélectionnez
    Bibliothèques de modèles
    .
  2. Dans
    Bibliothèques de modèles
    , sous
    Widgets
    , faites glisser l'objet
    Grille d'historique des alarmes
    vers le dossier souhaité dans le dossier
    Interface utilisateur
    .
    Le widget s'affiche alors dans le nœud.
  3. Lorsque la
    Grille de données
    du widget est sélectionnée, sélectionnez
    Modifier le lien dynamique
    dans la propriété
    Texte
    de l’
    horodatage
    ou d’une autre colonne.
  4. Dans la fenêtre Liens dynamiques, sélectionnez
    Alias
    {Item} […]
    Heure
    .
  5. Choisissez
    Sélectionner
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.