Gérer des objets graphiques
Créez, modifiez, déplacez et supprimez des types et des instances d’objets graphiques.
Tout objet que vous créez dans le dossier
Interface utilisateur
par défaut ou dans un sous-dossier du dossier Interface utilisateur
est automatiquement configuré comme type. Les types sont disponibles dans Vue de type
sous le dossier Interface utilisateur
.Fournir une réponse