Animer un objet graphique
Ajoutez et configurez des propriétés d’animation de nombres, séquentielle ou parallèle pour animer un objet.
- DansVue de projet, sélectionnez l’objet à animer.
- Dans la partie supérieure du voletPropriétés, sélectionnez , puis sélectionnez l’une des options suivantes :
- Animation de nombres. Animez des objets en changeant une valeur par une autre valeur à un moment spécifique.
- Animation séquentielle. Animez des objets avec une transition simple en mode série.
- Animation parallèle. Animez un objet avec une transition simple en mode parallèle.
CONSEIL: Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit sur une propriété prenant en charge les animations et sélectionner. - Configurez les propriétés d’animation. Consultez la rubrique Propriétés d’animation.
Fournir une réponse