Case à cocher

Permet de définir et d'afficher une valeur booléenne à l'aide de la sélection et de la suppression.

Fonctionnement

Case cochée
La valeur de la variable associée est Vrai.
Case décochée
La valeur de la variable associée est Faux.

Cas d’utilisation

Activez ou désactivez des fonctions ou des fonctionnalités dans une
Application FactoryTalk Optix
. Par exemple, activez un graphique qui visualise les données.

Exemple

Case décochée
animated graphic showing selecting and clearing a Checkbox
Case cochée
animated graphic showing selecting and clearing a Checkbox
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.