Contrôles de base

Utilisez des objets de contrôles de base pour implémenter les éléments d’interface utilisateur qui permettent l’interaction avec l’application.
Objet
Description
Permet d'afficher la description d'un élément.
Permet d'insérer et d'afficher du texte lors de l'exécution.
Permet d'augmenter ou de réduire une valeur numérique à l'aide de boutons ou de touches.
Permet d'afficher une description modifiable d'un élément.
Permet d’afficher une valeur booléenne sous la forme d’une LED activée ou d’une LED désactivée.
Permet de générer des événements pour exécuter des méthodes.
Permet de définir et d'afficher une valeur booléenne.
Permet de définir et d'afficher une valeur booléenne à l'aide de la sélection et de la suppression.
Permet de sélectionner une option mutuellement exclusive dans un groupe.
Permet de définir ou d'afficher une valeur entière dans une plage de valeurs possibles.
Permet de définir ou d'afficher une valeur entière dans une plage de valeurs possibles.
Permet d'afficher les données de date et d’heure dans un format d’entrée spécifique.
Permet d'afficher les données de durée.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.