Jauge circulaire

Permet de définir ou d'afficher une valeur entière dans une plage de valeurs possibles.

Cas d’utilisation

Définissez et affichez une valeur de variable analogique dans les limites minimale et maximale.
CONSEIL: Utilisez la propriété
Zone d’avertissement
pour afficher des plages de valeurs spécifiques en différentes couleurs.

Exemple

Jauge circulaire avec deux zones d’avertissement définies
animated graphic showing the circular gauge measurement moving between 0 and 90
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.