Jauge linéaire
Permet de définir ou d'afficher une valeur entière dans une plage de valeurs possibles.
Cas d’utilisation
Définissez et affichez la valeur d’une variable analogique dans une valeur minimale et maximale.
CONSEIL:
Utilisez la propriété
Info-bulle
pour afficher ou masquer l’affichage de la valeur au-dessus du point de sélection sur la jauge. Utilisez la propriété Zone d’avertissement
pour afficher des plages de valeurs spécifiques en différentes couleurs.Exemple
Fournir une réponse