Bouton d’option

Permet de sélectionner une option mutuellement exclusive dans un groupe.

Cas d’utilisation

Fournissez des options mutuellement exclusives. Par exemple, sélectionnez un élément dans une liste de composants mécaniques ou de modes d'application alternatifs.
CONSEIL: Pour créer un groupe d’options mutuellement exclusives, créez plusieurs objets
Bouton d’option
différents sous un seul objet conteneur.

Exemple

animated screen shot showing the ability to select one of three options
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.