Étiquette

Permet d'afficher la description d'un élément.

Cas d’utilisation

Affichez un texte statique ou dynamique. Par exemple, affichez la valeur d’une variable en temps réel ou le nom de l’utilisateur actuellement connecté.
CONSEIL: Pour afficher un texte dynamique, créez un lien dynamique entre la propriété
Texte
et une variable. Utilisez un formateur de chaîne pour personnaliser la valeur de la variable affichée.

Exemple

Screen shot showing examples of a bold label and a regular label
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.