Développer des boutons pour fermer et arrêter
Créez des boutons permettant de fermer la
Application FactoryTalk Optix
et d’arrêter le système hôte.
IMPORTANT:
Une pression sur
Fermer le système
ferme immédiatement le système d’exploitation de l’hôte
sur lequel Application FactoryTalk Optix
s’exécute.Par exemple, si vous exécutez la
Application FactoryTalk Optix
sur une cible d’émulateur, en appuyant sur le bouton Fermer le système
, vous fermerez immédiatement Windows.
CONSEIL:
Télécharger un exemple de projet :
CloseApplicationShutDownSystem.zipConditions préalables
- Pour développer le projet
- Réorganisez les éléments de l’interface.
- Enregistrez le projet.
Sélectionnez pour exécuter le projet à l’aide de l’émulateur client et tester votre projet. Pour exécuter le projet sur un client distant, consultez la rubrique Ajouter un dispositif client.
Exécuter
Fournir une réponse