Créer un bouton permettant d’arrêter le système hôte
Ajoutez un bouton qui arrête le système d’exploitation hôte sur lequel
Application FactoryTalk Optix
s’exécute.
IMPORTANT:
Une pression sur
Fermer le système
ferme immédiatement le système d’exploitation de l’hôte
sur lequel Application FactoryTalk Optix
s’exécute.Par exemple, si vous exécutez la
Application FactoryTalk Optix
sur une cible d’émulateur, en appuyant sur le bouton Fermer le système
, vous fermerez immédiatement Windows.- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surMainWindow (type)et sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur le bouton, sélectionnez et saisissezShutDownSystemButton.
- DansPropriétés, définissezTextesurSHUT DOWN HOST SYSTEM.
- DansÉvénements, en regard deÉvénement MouseClick, sélectionnez , puis sélectionnez .
Fournir une réponse