Créer un bouton pour redémarrer l’application

Vous devez redémarrer l’
FTOptixApplication
pour que les modifications de date et d’heure du widget prennent effet.
Créez un bouton pour redémarrer l’
FTOptixApplication
.
  1. Dans
    Vue de projet
    , cliquez avec le bouton droit sur le dossier qui contiendra le bouton et sélectionnez
    Nouveau
    Contrôles de base
    Bouton
    .
    Bouton# (type)
    s’affiche dans
    Vue de projet
    .
  2. Lorsque l’option
    Bouton# (type)
    est sélectionnée
    , dans
    Propriétés
    sous
    Événements
    , sélectionnez
    Add
    Ajouter une nouvelle méthode
    en regard de l’événement, tel qu’un
    événement MouseClick
    , pour lequel vous souhaitez redémarrer l’
    FTOptixApplication
    .
  3. Développez
    Commandes de base
    , sélectionnez
    Redémarrer
    , puis choisissez
    Sélectionner
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.