Notes de publication de FactoryTalk Optix

Affichez les fonctionnalités du système, la configuration système requise ainsi que les notes d’application pour les projets de visualisation.
FactoryTalk®Optix
est une plateforme de visualisation qui accélère la livraison de valeur par le biais de technologies modernes, de conceptions novatrices et d’un déploiement modulaire.
FactoryTalk Optix
offre de nouveaux niveaux de collaboration, d’évolutivité et d’interopérabilité pour réaliser votre vision de l’IHM. Les workflows compatibles avec le cloud permettent une collaboration à tout moment et depuis n’importe quel emplacement, avec des options intégrées de suivi des modifications et de gestion des versions.
L’intégration à
FactoryTalk Remote Access
garantit un accès sécurisé à l’installation, à la résolution des problèmes et à la mise à jour depuis n’importe où et à partir de la
Éditeur Web de FactoryTalk Optix Studio
. Définissez une
Application FactoryTalk Optix
à l’aide de principes puissants orientés objet et d’objets modernes et réactifs sans avoir à spécifier la taille de l’affichage.
FactoryTalk Optix
offre une prise en charge OPC UA et une extensibilité inégalées lors de la conception et de l’exécution grâce aux API C# intégrées. Utilisez l’émulateur intégré ou déployez votre
Application FactoryTalk Optix
.
Les notes de publication de
FactoryTalk Optix
contiennent les sections suivantes :
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.