Fonctionnalités système

FactoryTalk Optix
version 1.2.0 présente les fonctionnalités suivantes.
  • Améliorations de la modification dans FactoryTalk Optix
    • Éditeur à onglets dans le volet central
      . Tous les éditeurs s’ouvrent dans des onglets distincts au-dessus du volet central. L’onglet par défaut est le tableau de bord.
    • Conteneur et filtrage du type de vue
      . Le type de vue est ajouté en tant que sous-type de panneau. Une vue est un panneau comportant des propriétés de hauteur et de largeur et un alignement automatiques. Ajoutez des vues au sous-dossier
      Vues
      du dossier
      Interface utilisateur
      de la
      Vue
      de projet
      . Le nom de chaque vue s’affiche lors de l’exécution.
    • Sélection de la taille de la fenêtre principale
      . Sélectionnez la taille de la fenêtre principale de votre projet lorsque vous créez un nouveau projet via la page de démarrage.
    • Améliorations de l’éditeur de liens dynamiques
      . L’éditeur de liens dynamiques dispose désormais d’onglets
      Basiques
      et
      Avancés
      distincts avec les mêmes fonctionnalités. Un lien dynamique brisé affiche désormais une icône tandis que les liens dynamiques non résolus affichent une icône lors de l’exécution. L’icône de lien dynamique brisé ouvre le navigateur de liens dynamiques pour sélectionner une autre cible.
    • Données de l’enregistreur de données sur un graphique de tendance
      . Créez un enregistreur de données et déposez-le sur un graphique de tendance pour mettre automatiquement à jour les propriétés
      Modèle
      et
      Traceurs
      du graphique de tendance. Si vous déposez un autre enregistreur de données sur la tendance, les propriétés sont mises à jour en fonction du nouvel enregistreur de données. Dans la propriété
      Modèle
      , créez un lien dynamique vers l’enregistreur de données pour mettre à jour les traceurs sur le graphique de tendance.
    • Recherche dans les volets
      . Commencez à écrire dans un volet pour y rechercher des éléments. Appuyez sur
      F2
      pour renommer l’élément sélectionné.
    • Mise à jour de l'éditeur de tableau
      . Modifiez les valeurs des tableaux dans le nouvel éditeur pouvant afficher les tableaux sous la forme de tables.
    • Filtres de recherche dans Vue de projet.
      Filtrez les résultats de recherche dans Vue de projet.
  • Nouvelles langues localisées.
    Les nouvelles langues localisées incluent le français, l’espagnol et le chinois.
  • Ensembles de caractères étendus
    . Créez des projets, des objets et du code C# avec des caractères spécifiques aux langues prises en charge.
  • Accès aux valeurs numériques au niveau des bits.
    Accédez au niveau de bit pour sélectionner une valeur de propriété numérique.
  • Méthodes ToggleBit et SetBit
    . Utilisez les méthodes ToggleBit et SetBit exposées par VariableCommands.
  • Créez des objets déplaçables lors de l’exécution.
    Créez des objets déplaçables via la propriété
    Élément à déplacer
    des panneaux, rectangles et images. Choisissez de ne pas autoriser le déplacement de l’objet, d’autoriser le déplacement de tout l’objet ou de faire glisser l’en-tête pour déplacer l’objet lors de l’exécution.
  • Widgets préconfigurés à ajouter aux projets disponibles dans tous les projets de modèles OptixPanel par défaut
    • Widget FactoryTalk Remote Access
      . Connecter le dispositif au serveur FactoryTalk Remote Access, gérer les connexions à distance au dispositif et envoyer des demandes d’assistance.
    • Widget de date et d’heure
      . Spécifier le fuseau horaire, la date et l’heure, la synchronisation et le protocole de temps réseau local du dispositif.
    • Widget Paramètres du dispositif
      . Configurer les mises à jour de l’application et du micrologiciel, modifier le nom du dispositif et afficher les informations sur le produit et les diagnostics du dispositif. 
    • Widget Paramètres réseau
      . Activer le client DHCP et spécifier l’adresse IP, le masque, la passerelle et les paramètres DNS pour le réseau du dispositif.
    • Widget Charger l'application
      . Chargez une application FactoryTalk Optix à partir d’un lecteur USB vers le dispositif.
  • NetLogic de client d'API REST
    . Ajoutez un NetLogic prédéfini dans des bibliothèques pour ajouter un client d'API REST à votre projet.
  • Modèle de nouveau projet OptixPanel
    . Sélectionnez ce modèle sur la page de démarrage pour créer un projet contenant par défaut les widgets préconfigurés dans la
    Vue de projet
    .
  • Prise en charge de GitLab
    . Utilisez les solutions de contrôle de version GitLab® sur site sur site avec
    FactoryTalk Optix Studio
    .
  • Prise en charge de plusieurs alias
    . Créez des liens dynamiques avec plusieurs nœuds d'alias.
  • FactoryTalk Remote Access
    . Utilisez FactoryTalk Remote Access configuré pour demander une assistance à distance ou approuver les demandes d’accès distant des utilisateurs qui tentent de se connecter à distance au dispositif.
  • OptixPanel
    . Le dispositif OptixPanel est désormais pris en charge.
  • Mises à jour de Vue de projet.
  • Espaces réservés imbriqués.
    Imbriquez des espaces réservés dans les chaînes de formatage des formateurs de chaîne.
  • Mises à jour de la base de données intégrée.
    La base de données intégrée ne nécessite plus de jeton de fonction et offre de nouvelles options de navigation.
  • Prise en charge des variables structurées OPC UA.
    Utilisez des variables structurées OPC UA.
  • Importation de certificats lors de l’exécution
    . Vous pouvez désormais importer des certificats lors de l’exécution.
  • Docker
    . Prise en charge de l’hébergement de FactoryTalk Optix Runtime dans un conteneur Docker pour les cas d’utilisation connectés ou en ligne.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.