Développer une interface spécifique à l’utilisateur
Fournissez une expérience utilisateur personnalisée et rendez certaines zones d’interface accessibles uniquement pour des groupes d’utilisateurs particuliers.
NOTE:
Télécharger un exemple de projet :
UserSpecificInterface.zipConditions préalables
- Configurez les utilisateurs et les groupes de la manière suivante :Nom d'utilisateurMot de passeGroupesAdmin1adminAdminsUser1userUsersConsultez la rubrique Utilisateurs, groupes et rôles.
- Pour développer le projet
- Réorganisez les éléments de l’interface.
- Enregistrez le projet.
Sélectionnez pour exécuter le projet à l’aide de l’émulateur client et tester votre projet. Pour exécuter le projet sur un client distant, consultez la rubrique Ajouter un dispositif client.
Exécuter
Fournir une réponse