Créer un formulaire de modification de l’utilisateur

Ajoutez un volet de connexion persistant à la fenêtre principale.
  1. Dans la barre d’outils, sélectionnez
    Bibliothèques de modèles
    .
  2. Dans
    Bibliothèques
    , recherchez
    Change User form
    .
  3. Sous
    Composants
    , faites glisser
    Formulaire de modification de l’utilisateur
    vers
    Interface utilisateur
    dans
    Vue de projet
    .
  4. Sélectionnez
    Fermer
    .
  5. Dans
    Vue de projet
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
    MainWindow (type)
    et sélectionnez
    Nouveau
    FormulaireDeModificationDeL’utilisateur1
    FormulaireDeModificationDeL’utilisateur
    .
  6. Dans
    Propriétés
    , créez un lien dynamique entre
    Utilisateurs
    et
    ProjectName
    Sécurité
    Utilisateurs
    .
    Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.