Configurer un schéma de recette
Configurez un schéma de recette à l’aide d’un assistant.
- Dans la barre d’outils, sélectionnezOuvrir la page de tableau de bord
- Dans le volet central, sélectionnezConfigurer une recette.
- Sélectionnez une recette existante ou créez-en une :
- Pour créer une recette :
- SélectionnezNouvelle recette.
- Modifiez leNom.
- RemplissezNœud cible.Le nœud cible définit les ingrédients du schéma de recette. Le nœud cible peut être n’importe quel nœud de projet contenant les variables souhaitées.Par exemple, le nœud cible peut être :
- le dossierModèle;
- un objet du dossierModèle;
- un nœud contenant des variables provenant d'un ou de plusieurs automates.
CONSEIL: dans un projet complexe, pour définir les variables de plusieurs nœuds comme ingrédients d'un schéma de recette, créez un objet dédié dans le dossierModèleet ajoutez-y des variables. Créez ensuite un lien dynamique entre les variables et les ingrédients. Si l'objet est sélectionné comme nœud cible, la sélection des ingrédients du schéma de recette est intuitive, car seules les variables référencées dans l'objet sont affichées. - SélectionnezSuivant.
- Pour modifier une recette existante :
- Sélectionnez une recette existante.
- Modifiez les propriétés de la recette.
- Pour dupliquer une recette existante, procédez comme suit :CONSEIL: La duplication d’une recette existante vous permet de créer rapidement une nouvelle recette en fonction de celle-ci.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une recette disponible et sélectionnezDupliquer.
- Si nécessaire, modifiez les propriétés de la recette.
- SélectionnezSuivant.
- Sélectionnez une base de données existante ou configurez-en une nouvelle :
- Pour utiliser une base de données existante :
- Sélectionnez une base de données existante.
- Si nécessaire, modifiez les propriétés de la base de données.
- SélectionnezSuivant.
- Pour créer une base de données :
- SélectionnezNouvelle base de données.
- Si nécessaire, modifiez les champsNometType.
- SélectionnezSuivant.
- Si nécessaire, modifiez les propriétés de la base de données.
- SélectionnezSuivant.
- Pour dupliquer une base de données disponible :CONSEIL: La duplication d’une base de données existante vous permet de créer rapidement une base de données basée sur celle qui existe déjà.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une base de données disponible et sélectionnezDupliquer.
- Si nécessaire, modifiez les propriétés de la base de données.
- SélectionnezSuivant.
- Sélectionnez les paramètres de recette à utiliser.CONSEIL: Vous pouvez afficher ou masquer des variables (paramètres) imbriquées dans d’autres variables en utilisant le boutonVariables imbriquées. Vous pouvez rapidement trouver les paramètres à sélectionner à l’aide du champRechercher.
- SélectionnezSuivant.
- Vérifiez les paramètres.
- SélectionnezQuitter.
Fournir une réponse