Configurer un éditeur de recettes

Pour ajouter un widget d’éditeur de recettes, sélectionnez-le dans les bibliothèques de modèles et modifiez ses propriétés.
CONSEIL: Vous pouvez développer votre propre solution de gestion des recettes. Pour plus d’informations, consultez Personnalisation de l'éditeur de recettes.
Conditions préalables
  1. Pour configurer un éditeur de recettes
  2. Dans la barre d’outils, sélectionnez
    Bibliothèques de modèles
    .
  3. Dans
    Bibliothèques de modèles
     :
    1. Sélectionnez
      Widgets
      .
    2. Faites glisser l’
      Éditeur de recettes
      vers le dossier
      Interface utilisateur
      dans
      Vue de projet
      .
    3. Sélectionnez
      Fermer
      .
  4. Dans
    Vue de projet
    , double-cliquez sur
    ÉditeurDeRecettes
    .
    L'aperçu du widget s'affiche dans le volet central.
  5. Dans les
    Propriétés
    de la propriété
    SchémaDeRecette
    sélectionnez l’objet
    Schéma de recette
    .
  6. Dans
    Vue de projet
    , configurez automatiquement les objets graphiques et les liens dynamiques utilisés pour attribuer des valeurs aux ingrédients lors de l'exécution en cliquant avec le bouton droit de la souris sur l'objet
    ÉditeurDeRecettes
    et en sélectionnant
    Exécuter la configuration
    .
Les ingrédients s'affichent dans le widget.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.