Personnalisation de l'éditeur de recettes
Au lieu d’utiliser l’éditeur de recettes par défaut, vous pouvez concevoir une interface de gestion des recettes personnalisée.
CONSEIL:
Vous pouvez développer une interface de gestion des recettes personnalisée en fonction des objets réutilisés dans l'éditeur de recettes par défaut. Pour plus d’informations, consultez Réutiliser des objets de l’éditeur de recettes par défaut.
Objets et scripts graphiques pour les ingrédients
IMPORTANT:
Lors de la création de votre solution de gestion des recettes personnalisée, vous devez inclure les objets des scripts NetLogic suivants.
Élément | Fonctions | Utilisation |
---|---|---|
Objet ÉditeurDeRecettes |
| Dans le volet Propriétés , sélectionnez un schéma de recette dans la propriété SchémaDeRecette . |
NetLogic RecipesEditorUISetup | Créez l'ensemble d'objets suivant pour chaque ingrédient du schéma de recette sélectionné :
| Pour créer les objets graphiques, cliquez avec le bouton droit de la souris sur ÉditeurDeRecettes ou RecipesEditorUISetup , puis sélectionnez Exécuter la configuration . |
Sélection des recettes stockées
Élément | Fonctions |
---|---|
Objet RecipesComboBox |
|
Dans RecipesComboBox , NetLogic RecipesEditorComboBoxLogic |
|
Gestion des recettes
NOTE:
les objets de bouton suivants invoquent les méthodes correspondantes de l'objet de schéma recette.
Élément | Fonction |
---|---|
Objet SaveButton | Permet d'enregistrer ou de mettre à jour dans la base de données la recette écrite ou sélectionnée dans RecipesComboBox . |
Dans SaveButton , NetLogic RecipesEditorSaveButtonLogic | |
Objet DeleteRecipeButton | Permet de supprimer la recette sélectionnée de la base de données à l'aide de l'objet RecipesComboBox . |
Objet LoadButton | Permet de charger la recette sélectionnée dans l'automate vers FTOptixApplication à l'aide de l'objet RecipesComboBox . |
Objet ApplyButton | Permet d'appliquer la recette sélectionnée sur l'automate à l'aide de l'objet RecipesComboBox . |
Notifications
Objet | Fonction |
---|---|
Objet OutputMessage | Lorsque l'utilisateur enregistre, supprime, charge ou applique une recette, un message de sortie s'affiche pendant cinq secondes.
CONSEIL:
pour modifier la durée de conservation des messages, double-cliquez sur le script NetLogic
RecipesEditorOutputMessageLogic et modifiez la valeur exprimée en millisecondes. |
NetLogic RecipesEditorOutputMessageLogic |
Fournir une réponse