Réutiliser des objets de l’éditeur de recettes par défaut
Vous pouvez utiliser les objets du widget de l'éditeur de recettes par défaut comme blocs de construction d'une solution de gestion des recettes personnalisée.
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surRecetteset sélectionnez .
- Sélectionnez l’objetÉditeurDeRecettes, puisVerrouillerLes objets graphiques associés à l'objetÉditeurDeRecettess'affichent alors.
- Développez une interface de gestion des recettes personnalisées.Pour plus d’informations, consultez Personnalisation de l'éditeur de recettes.
- Retirer le widgetÉditeurDeRecettespar défaut que vous avez créé dans 1.
Fournir une réponse