Attribuer un rôle à un utilisateur ou à un groupe

Attribuez des rôles aux utilisateurs et aux groupes pour créer des rôles hiérarchiques associés à des droits.
  1. Dans la barre d’outils principale, sélectionnez
    Ouvrir la page de tableau de bord
    , puis sélectionnez
    Gérer les utilisateurs et les groupes
    .
  2. Sur la page du tableau de bord, effectuez l’une des actions suivantes :
    • Sous
      Rôles
      , faites glisser un groupe vers un utilisateur sous
      Utilisateurs
      ou vers un groupe sous
      Groupes
      . Vous pouvez également faire glisser un utilisateur ou un groupe vers un rôle. Maintenez
      Maj
      ou
      Ctrl
      enfoncée pour sélectionner des sélections consécutives ou multiples et les faire glisser.
    • Sélectionnez un ou plusieurs rôles, sélectionnez
      Attribuer
      des rôles aux utilisateurs ou groupes
      , sélectionnez les utilisateurs ou groupes, puis sélectionnez
      Appliquer
      .
  3. Sélectionnez
    Quitter
    .
    NOTE:
    Group assigned s’affiche en regard d’un groupe ou d’un rôle déjà attribué à un rôle. Vous pouvez attribuer le rôle à un utilisateur ou à un groupe à partir de
    Vue de projet
    en le faisant glisser vers l’utilisateur ou le groupe dans
    Vue de projet
    .
    NOTE: Pour attribuer un rôle à partir d’un menu contextuel, dans
    Gérer les utilisateurs et les groupes
    , cliquez avec le bouton droit sur le rôle, sélectionnez
    Attribuer à des utilisateurs ou groupes
    , sélectionnez les rôles à attribuer à l’utilisateur ou au groupe, puis sélectionnez
    Appliquer
    .
  4. Sélectionnez
    Quitter
    .
Le rôle est attribué à l’utilisateur ou au groupe sur la page du tableau de bord.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.