Ajouter un utilisateur
Ajoutez des utilisateurs dans
Vue de projet
ou Gérer les utilisateurs et les groupes
. Gérez les utilisateurs existants en les ajoutant à des groupes et à des rôles et en leur accordant des autorisations.- Dans la barre d’outils principale, sélectionnezOuvrir la page de tableau de bord, puis sélectionnezGérer les utilisateurs et les groupes.
- SousUtilisateurs, sélectionnezAjouter.CONSEIL: Pour ajouter des utilisateurs dansVue de projet, dansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nœud de projet, puis sélectionnez . Cliquez avec le bouton droit de la souris surSécuritéet sélectionnez pour ajouter un dossier pour les utilisateurs.
- DansAjouter un utilisateur, configurez les propriétés de l’utilisateur :
- Nom. Nom de l’utilisateur.
- Mot de passe. Mot de passe que l’utilisateur doit fournir pour se connecter à l’application.
- Paramètre régional. Paramètres régionaux de l’utilisateur.
- Langues. Langue configurée pour l’utilisateur.
- Système de mesure. Le système de mesure utilisé pour afficher les données à l’utilisateur :
- Système international d’unités
- Unités de mesure américaines
- Système d'unités impériales
- Domaine. Identifie le compte utilisateurWindows®local pour tout compte utilisateur associé à un domaine.CONSEIL: Vous pouvez configurer les propriétés d’un utilisateur dansVue de projeten sélectionnant l’utilisateur, puis en modifiant les propriétés dansPropriétés.
- (facultatif) Si des groupes sont créés, sousAttribuer un utilisateur à des groupes, sélectionnez les groupes à attribuer à l’utilisateur.
- (facultatif) Si des rôles sont créés, sousAttribuer des rôles à l’utilisateur, sélectionnez les rôles à attribuer à l’utilisateur.
- SélectionnezAjouter.Les groupes et les rôles attribués à l’utilisateur s’affichent dansUtilisateurs. SousGroupes, l’utilisateur s’affiche sous les groupes sélectionnés. L’utilisateur s’affiche sous les rôles sélectionnés dansRôles.
L’utilisateur s’affiche sous
Utilisateurs
sur la page du tableau de bord et dans Vue de projet
.Fournir une réponse